Other Parts Discussed in Thread: ADS1259
你好,我最近在调试ADS1259这款芯片,遇到读取寄存器返回值错误的问题。目的是通过DSP28377D的SPI接口实现对ADS1259转换数据的读取。
在调试的时候,首先进行寄存器回读验证,DSP能够正常发送数据,但回读的数据不对。
参照官方的资料,返回的第三个字符应该是config0的配置值,即0x05,但是现在返回的字符是随机的。请问这可能是什么问题呢?
ADS1259初始化程序如下:
void InitADS1259(void)
{
//RESET->0 initially
SET_RESET1();
SET_START();
SET_CS();
delayns1(70); //延迟至少2^16个tclk时钟
CLR_RESET1(); //拉高START
delayns1(70);
SET_RESET1();
CLR_CS();
WriteToADS1259(SDATAC);//send SDATAC command 禁止读命令,才能往ADS1259寄存器写指令进行配置
delayns1(10);
WriteToADS1259(opcode1_W);//Write register opcode bytes, starting at address 0, 9-byte block.从0地址开始连续写9个字节的指令
delayns1(10);
WriteToADS1259(opcode2_W);
delayns1(10);
WriteToADS1259(0x0500);
delayns1(10);
WriteToADS1259(0x1000);
delayns1(10);
WriteToADS1259(0x0300);
delayns1(10);
WriteToADS1259(0x0000);
delayns1(10);
WriteToADS1259(0x0000);
delayns1(10);
WriteToADS1259(0x0000);
delayns1(10);
WriteToADS1259(0x0000);
delayns1(10);
WriteToADS1259(0x0000);
delayns1(10);
WriteToADS1259(0x0000);
delayns1(10);
}