Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO
ADS1278的评估板为什么老出错,主要是error code 6004和5055,几乎运行一两次就不行了,尤其是大的采集数据量时,很少几次能通过。到底什么问题?用的是ADCpro2.01版。还有,一错就要从头来,没有错误处理。TI的软件怎么这么差?从来没见过这样的东西还能拿出来?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Haixian Liu,
非常抱歉听到你在使用我们评估板时的遭遇,让我们一起分析,尽力解决此问题。你的情况既有可能是软件兼容性问题,也会是硬件连接问题引起的。
首先我建议你仔细检查一下跳线帽的设置,建议设置图在该user guidehttp://www.ti.com/lit/ug/sbau129d/sbau129d.pdf 第17页的图7,寄送来的评估板的跳线设置可能和建议设置不同。
然后请确认下MMB板中J14的+/-VA管脚是否连接了+/-10V电源,该路管脚为与电脑连接的相关模块供电。
另外,你可以尝试在另一台装有xp系统的电脑中安装相关软件测试评估板,以排除相关软件兼容性引起的问题。
Haixian,
ADS1x7xEVM只是ADS1278EVM的升级版,它可以评估所有ADS1x7x的器件,并没有发错。
+/-10V需要连接在MMB0板上,而非ADS1x7xEVM板上,请确认下是否有连接,MMB0板上的跳线设置也是。你可以依照以下链接检查相关的软硬件设置是否有问题
评估板出厂前都经过严格出厂测试,几乎不可能发生硬件故障的情况,所以请尽量先排除人为设置使其无法正常工作的可能,如以上检查依然没有解决问题,请再尝试联系购买方换货。
很高兴听到你的评估板可以正常使用了!那么你的问题应该是驱动程序没有成功安装导致的,另外在安装时建议关闭系统的监控软件和杀毒软件以免冲突。
更新的软件版本的确会解决更多兼容性的问题,你可以尝试把ADCprov2.0.1完全卸载后再装上v2.0.2,以观察问题是否解决。如果在你的电脑中依然存在频繁报错的情况,你可以将该兼容性问题在e2e社区中提出,http://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73.aspx ,以便国外软件团队诊断,谢谢!