This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1278 评估板老出错

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO

ADS1278的评估板为什么老出错,主要是error code 6004和5055,几乎运行一两次就不行了,尤其是大的采集数据量时,很少几次能通过。到底什么问题?用的是ADCpro2.01版。还有,一错就要从头来,没有错误处理。TI的软件怎么这么差?从来没见过这样的东西还能拿出来?

  • Hi Haixian Liu,

            非常抱歉听到你在使用我们评估板时的遭遇,让我们一起分析,尽力解决此问题。你的情况既有可能是软件兼容性问题,也会是硬件连接问题引起的。

            首先我建议你仔细检查一下跳线帽的设置,建议设置图在该user guidehttp://www.ti.com/lit/ug/sbau129d/sbau129d.pdf 第17页的图7,寄送来的评估板的跳线设置可能和建议设置不同。

            然后请确认下MMB板中J14的+/-VA管脚是否连接了+/-10V电源,该路管脚为与电脑连接的相关模块供电。

            另外,你可以尝试在另一台装有xp系统的电脑中安装相关软件测试评估板,以排除相关软件兼容性引起的问题。

  • 谢谢你的会复。我的评估板是ADS1x7xEVM。当时我要买的是ADS1278EVM,不知道为什么给我发的是这个?是否发错了?这个上面没有要求+/-10V。其它跳线都是对的。另外,ADCpro安装中说,可以运行在win7下,还有必要试winXP吗?是否很多人都有这样的问题?如果只是我一人,是否可以给我换一块板?谢谢。

  • Haixian,

               ADS1x7xEVM只是ADS1278EVM的升级版,它可以评估所有ADS1x7x的器件,并没有发错。

               +/-10V需要连接在MMB0板上,而非ADS1x7xEVM板上,请确认下是否有连接,MMB0板上的跳线设置也是。你可以依照以下链接检查相关的软硬件设置是否有问题 

               评估板出厂前都经过严格出厂测试,几乎不可能发生硬件故障的情况,所以请尽量先排除人为设置使其无法正常工作的可能,如以上检查依然没有解决问题,请再尝试联系购买方换货。

  • 我查了MMB0和ADS1x7xEVM两块板的原理图,+/-10V没有连接到任何器件上。不过为了慎重,我还是接上了+/-10V,果然,没有任何变化。倒是使用XP操作系统,有很大的改善。基本上可以做评估了。从测试数据上看,硬件应该没有问题,主要是软件的问题。由于接到评估板时,没有光盘,软件都是在网上下载的。我现在用的是ADCpro V2.0.1。我看了一下,还有V1和V2.0.2。到底应该用哪一个?谢谢

  • 很高兴听到你的评估板可以正常使用了!那么你的问题应该是驱动程序没有成功安装导致的,另外在安装时建议关闭系统的监控软件和杀毒软件以免冲突。

    更新的软件版本的确会解决更多兼容性的问题,你可以尝试把ADCprov2.0.1完全卸载后再装上v2.0.2,以观察问题是否解决。如果在你的电脑中依然存在频繁报错的情况,你可以将该兼容性问题在e2e社区中提出,http://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73.aspx ,以便国外软件团队诊断,谢谢!