Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, TIDA-00810
各位好,在使用ADS131A04的时候遇到问题, M0-M2,分别为IOVDD,GND,GND,AVDD为5V,外部参考源5V,目前SPI通讯正常,复位能得到正确的响应0xFF04,采用外部晶振4.096Mhz,CLK1的CLK_DIV设置为1,CLK2的ICLK_DIV和OSR分别设置为5和1,即采样率为4.096Mhz/2/10/2048=100hz,通过返回状态确认设置都成功。外部输入接入了3.3V的电压,使能4个通道后,能得到DRDY输出的低电平信号,读取数据后,状态字节0x2200并无异常,但是后面的4个通道数据全为0。
现在不知道问题出在哪里,希望能得到帮助和指导,非常感谢!