TI工程师,
您好 !
ADC32RF80EVM 评估板使用外部时钟时需要将一个信号分为两路同时输入到External Clock Input (J5) 和 LMK04828 Reference Input(J7),这两路信号分别起到什么作用,提供给哪些部件使用?
使用手册上使用2949.12MHz的频率作为外部时钟输入,2949.12MHz是什么频率?使用其他比如1000MHz会与2949.12MHz频率带来哪些方面的差别?如果输入为2949.12MHz的话,意味着此时的最大采样率为2949.12MHz吗?