Other Parts Discussed in Thread: ADS1147
ADS1147可以配置成3个单端输入,为什么是3个?比如我要配置AIN0为单端输入,那是不是选择AIN0为正输入端,然后选择其余三个中的任何一个接地?这样本质上还是差分啊。还是别的配置方法?
没有看到可以配置成单端输入的寄存器呀。
新手求教~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1147
ADS1147可以配置成3个单端输入,为什么是3个?比如我要配置AIN0为单端输入,那是不是选择AIN0为正输入端,然后选择其余三个中的任何一个接地?这样本质上还是差分啊。还是别的配置方法?
没有看到可以配置成单端输入的寄存器呀。
新手求教~
Parallal,
要实现单端的连接,你必须牺牲四路中的一路,外部接地,并且在寄存器配置中将这个管脚设置为negative input作为其他三个单端输入的参考。
如果你要测量对地的单端信号,那么你需要对ADS1147进行正负电源供电(例如AVDD=+2.5V, AVSS=-2.5V)。
如果你只能单电源供电(例如AVDD=+5V, AVSS=GND),那么你需要给你的输入信号加入直流偏置,这样你的共模负端输入通道的电压就在器件的共模输入电压范围内了。
你的参考不能那样接,具体的连接方式你可以参考一下下面这篇文章。
http://www.ti.com/lit/an/sbaa180/sbaa180.pdf
根据你的原理图,如果要提高测量范围,可以通过调整ADC的参考电压和提高ADS1147的供电电压实现。