This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN65LBC173ADR:差分转单端延迟过大的问题

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC173

SN65LBC173ADR芯片对于高低电平转换的延时说明

 

 

 

由芯片设计文档可看出,高低电平转换的最大延迟16ns,一般情况下延迟12ns,用示波器测出时间延时时间24ns,测试图如下图;这个问题应该怎么解决?需要电路如何优化,能是延迟值降到正常范围内.

 

  • 您好,您的图片未能正常显示,可以将其插入附件中显示。

    我看了下datasheet,输入输出的传输延迟最大30ns,不知您指的哪里?

  • 再请教一下,这款芯片(SN65LBC173ADR)是5V供电的,我看看了下datasheet,输出电压是4.8V,我们实测值只有3.6V,这个是芯片自身原因导致,还是我设计哪儿有问题。
  • 有接什么负载吗?另外,传输延迟大于最大值,除了传输延迟变大,那么输出信号的上升沿和下降沿都没问题吧?如果由于下降沿变缓导致延迟增大,那有可能是走线过长,形成一个较大的容性负载, 建议附上波形看下。
  • 您好,
    问题一:附件《问题》里边第三附图就是测试的波形图,测试是直接测试芯片(SN65LBC173ADR)输入脚和输出脚,排除走线过长这个因素。输入是差分信号,输出接了电平转换芯片(SN74LVC4245APW)。上升沿下降沿附件《问题》里边能看到
    问题二:这款芯片(SN65LBC173ADR)是5V供电的,我看看了下datasheet,输出电压是4.8V,我们实测值只有3.6V,这个是芯片自身原因导致,还是我设计哪儿有问题。
  • 您好,我看了下附件的波形,本身差分输入信号的边沿速率就是不同的,输出的话不仅仅是tPHL延迟很大,tpLH(紫色波形和绿色波形的延迟)更大。 您的输入源是什么信号? SN65LBC173 主要用于485总线工业应用。
    另外,输出4.8V是在输入Vid=200mV,Io=-8mA的前提下测试得到的值。需要满足这个条件典型值输出为4.8V。
  • 您好,我的输入是一个时钟信号,时钟信号在功率板上通过芯片(SN65LBC172ADWR)由单端转换成差分信号,通过差分线(外接导线,将两块板子桥接到一起)连接控制板,控制板上再用芯片(SN65LBC173ADR)转成单端信号送给CPU处理。这样做的目的是想要提高信号的抗干扰能力。延时倒是没有影响设计功能,因为时钟和数据线均采用这样的方式,延时值基本一致,说一读取的数据还是正常的,只是想弄清楚延时这么大的原因,不留隐患。
  • 您好,其实传播延迟,我们以往是用来衡量数据速率的,但是影响延迟的因素有很多,比如传输延迟的匹配,也就是说从低到高和从高到低的传输延迟匹配程度, 输入是否能足够快的来响应数据速率, 以及输出边沿速率不干扰低电平和高电平的稳态, 另外,我们必须要考虑的就是信号的建立和保持时间,这些我想都是需要考量的因素.