Part Number: ADC08060
您好,现在有一个需求,希望您能给我推荐一款DAC,和相应的AD。
1.输入的一路数字信号包含两个数据信号,要求输出的模拟信号也是一路,
但是将这两个数据信号是要调制在不同频率上的(DAC)。
2.输出端口最好能做到16路输出(DAC)。
3.相应的还需要16个模拟信号到数字信号AD.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ADC08060
您好,现在有一个需求,希望您能给我推荐一款DAC,和相应的AD。
1.输入的一路数字信号包含两个数据信号,要求输出的模拟信号也是一路,
但是将这两个数据信号是要调制在不同频率上的(DAC)。
2.输出端口最好能做到16路输出(DAC)。
3.相应的还需要16个模拟信号到数字信号AD.
您好,根据DAC的选型要求,您的第一条描述, 输入两路,通过前端MUX选择一路, 最终一路输出是吗?
但是第二条,输出端又做到16路输出? 然后ADC的话,输入16路,是对16路同时采样,还是也是前端集成MUX,来选择某一路采样?
对ADC和DAC的分辨率,采样率,供电等电气参数有什么要求吗?
输入是一根线,但是里边包含两个数字信号(这两个信号都是要转换的),经过DAC后需要输出还是一根线,但是这一根线里同样也是两个模拟信号(就是两个数字信号变成的模拟信号),这两个模拟信号为了区分需要调制在不同频率上(因为在一根线内要区分他们的)。 采样率分辨率这些先不考虑,有没有相关推荐。
抱歉回复晚了,好像没有类似的DAC可以符合您的要求。