Part Number: ADS1299-6
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
问一下,ADS1299可否设置每个通道的开作时间开始时间,比如在1000HZ采样频率的情况下,我想让1通道的工作时间起始于1ms, 它的数据点为1ms, 2ms, 3ms 4ms.......1000ms, 我再让第二通道的起始工作时间为0.125ms,1.125ms, 2.125ms,3.125ms, 4.125ms.....999.125ms, 1000.125ms, 第三通道的起始工作时间为0.25ms,1.25ms,2.25ms,3.25ms, 第四通道的起始工作点为0.375ms, 1.375ms 2.375ms....999.375ms,1000.375ms, 这样如果将数据错位相加,就可以实现单一通道8000HZ的采样频率。我知道ADS1299的采样频率理论上支持16000HZ, 但是我在美国遇到一个问题。有一家OPENBCI公司采用ADS1299芯片做为数模转换器,但他们在将数据向电脑传输时,采用的是的蓝牙及WIFI无线数据传输方式,但在数据传输时,由于数据量过大,数据带宽不够, 因此始终难以突破1000HZ采样频率,以减少数据量,但在实际研究EEG的过程中,我需要8000HZ的采样频率才够用,因此我想一个通道引出八根线,接上不同的8个通道,以错位采集的方式,用8 个通道采集8000个数据点,象上面所说的那样,但不知道ADS1299能否支持每个通道开始于不同的工作时间 ,或者有什么办法可以实现这后操作?谢 谢 !!