This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS131M04: ADS131M04 引脚缩减

Part Number: ADS131M04

请问一下,我芯片引脚有限,可以不接DRDY 和 RST 吗, 我芯片100ms 读取ADS131M04S数据。我看手册可以,不知缩减后不知道要注意啥。

我不需要每个时钟都要读取数据,应该不需要做同步吧?

  • 您好,

    同步的作用是确保 MCU 与 ADC 转换保持同步。

    截图中的意思是如果 MCU 提供 CLKIN,那么MCU可以通过计算 CLKIN 周期以确定采样周期,以代替使用SYNC/RESET 管脚强制同步或检测DRDY 引脚。如果没有使用YNC/RESET or DRDY 管脚,一旦时钟发生位错误,则无法恢复同步,则可能会错过样本。