Part Number: ADC12DJ3200
device_clk输入按照手册说有一个未校准的输入阻抗,此阻抗只要我将02A寄存器的
| DEVCLK_LVPECL_EN |
位置0就有了是吧?不需要额外的校准吧,我测试时发现1.3G的时钟到AD会衰减的很小,所以我怀疑是不是阻抗出了问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ADC12DJ3200
device_clk输入按照手册说有一个未校准的输入阻抗,此阻抗只要我将02A寄存器的
| DEVCLK_LVPECL_EN |
位置0就有了是吧?不需要额外的校准吧,我测试时发现1.3G的时钟到AD会衰减的很小,所以我怀疑是不是阻抗出了问题
您好,将DEVCLK_LVPECL_EN 配置为0是为了获取最佳的共模电压,和输入阻抗没关系呢。datasheet中有描述: It is strongly recommended that CLK+/– be AC coupled with DEVCLK_LVPECL_EN set to 0 to allow CLK+/– to self bias to the optimal input common mode voltage for best performnace。
另外,您的时钟信号是差分输入还是单端输入?建议是AC耦合,并且将DEVCLK_LVPECL_EN =0 目的是为了CLK的偏置电压设置到最优。
100ohm是终端匹配电阻,CLK的输入端已经端接了,所以外部不需要在CLK+和CLK-端接了。
我说的就是这个意思,这个电阻,只要寄存器那位配置为0就可以了是吧,不需要别的操作吧。因为我读寄存器2C1,alarm一直为高。
这个内部端接了匹配电阻,意思是外面电路在靠近CLK+和CLK-中间无需再加100ohm电阻。
寄存器那位配置为0,指的是为了让CLK合理的建立偏置电压,和匹配电阻没有关系。或者说寄存器DEVCLK_LVPECL_EN配置为0,不需要别的操作了。
寄存器2C1报警,读取的值是多少呢?
0x1f,而且我是先了写入1f进行clear了的。还有就是,我都寄存器208读出为0x7c。
您这边给SYSREF 时钟了吗?我建议参考7.3.6.3.2 Automatic SYSREF Calibration的介绍做一下校验,从而保证 SYSREF和CLK之间最优的建立和保持时间。 或者您这边通过配置Register 0x029 = 30h (SYSREF_PROC_EN = 0) 使得SYSREF 处理disable再读取下这两个寄存器看是否有何变化呢。
按照您所说,设置029之后,读出208寄存器位:62h;2c1寄存器为1ah,sysref的确有问题,我试一下自动校准
您好,我使能sysref自动校准之后,读2b2寄存器为0,但是我sysref的确是给了,用示波器在板子上也点了电平符合输入范围。最关键的是,若是ADC这边的sysref有问题的话,FPGA那边的sync会建立同步(经过一段时间的拉高拉低之后会持续拉高)呢?
您好,我使用了ramp test mode,在FPGA端接收ramp数据正常,这是否代表ADC这边的device clk和sysref没有问题呢?
您好, 抱歉回复晚了, FPGA端接收ramp数据正常, CLK和SYSREF应该是没问题的.
关于输入时钟衰减的问题,您这边可以附上电路,我这边看下.
您好,抱歉回复晚了, 靠近芯片CLK端的下拉120ohm电阻的作用是什么? 因为CLK内部已经集成了共模电压偏置电路,并且也端接了100ohm 匹配电阻,所以AC耦合之后,可直接接到CLK输入端。
AC耦合电容前是可以下拉电阻到地的,因为AC耦合之后,直流被隔离掉,在AC电容前下拉电阻为了给直流提供回流路径。