This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] ADC 噪声:如何测量和指定 ADC 噪声?



如何为 Δ-Σ ADC 测量和指定噪声?

  • ADC 制造商使用两种方法来测量 ADC 噪声。第一种方法将 ADC 的输入短接在一起,以测量由于热噪声而导致的输出代码的细微变化。第二种方法是输入具有特定振幅和频率(例如 1kHz 时幅值为 1VPP)的正弦波,并报告 ADC 如何量化正弦波。图 2 展示了这些类型的噪声测量。

    2:正弦波输入测试设置(左)和输入短路测试设置(右)

    哪些 ADC 使用哪种类型的测量方法?在第 2 部分中详细了解噪声测量方法和规格。