Other Parts Discussed in Thread: ADS5521, ADS1178, OPA695
各位前辈、专家,我在阅读ADS5521的数据手册时,有一些问题不太懂。由于初涉硬件,缺乏经验,因此有些问题需要向各位详细请教。我截取了数据手册的部分内容,欢迎TI公司的技术支持或者乐于助人的前辈们阅读完整的数据手册,小弟在此谢过各位了!
1.关于模拟电压输入范围和参考电压的问题
图1
手册上写,输入模拟电压范围是2.3VPP。VPP是峰峰值的意思吧。可是手册上又说CM引脚输出一个1.55V的共模参考电压信号,将该信号接到RF变压器二次侧中间抽头。这样二次侧中间抽头处的电压为1.55V,围绕1.55V 产生差分信号,输入到INP 和INM中。
图2 a
图2 b
图2 c
手册上说,ADS5521可以选用内部参考电压,只需将REFP和REFM通过电阻电容接地即可,便可以得到REFP 2.15V , REFM 1V,是不是不需要再设计外部参考电压输入到REFP,REFM? 可是,这样得到的是1.15V的峰峰值,电压幅值是0.575V啊?为什么手册上说是2.3VPP? 换一个说法,如果我想把一个交流正弦信号接到VIN(假如此时运放增益设置为1,),它的幅值最高可以到多少?我的理解是0.575V的幅值。这样,会围绕1.55V波动到2.15V和1V。作为初学者,我对有些概念还不是很清楚,麻烦各位了讲解一下,小弟不胜感激。
手册上说,模拟输入电压的范围不能超过参考电压的范围,也就是1V到2.15V,但是我想转换的信号是带有正负的交流信号。由于CM接到RF变压器二次侧中间抽头,把输出做了直流偏置,是不是我就可以把待测交流信号通过运放直接接到一次侧?不知道对于CM接到中间抽头,我理解的是否正确?
2.关于滤波 Rin Cin的选择
图1中的Rin Cin的大小是如何确定的?请教高手。
3.关于RESET和SPI寄存器的问题
手册上说,上电10ms以后,在reset引脚上2ms以上高电平,可以使芯片reset。之后可以使SEN有效,通过SCLK和SDATA配置SPI寄存器。RESET有效后,所有的寄存器会被赋予默认值。
图3
这是不是意味着,如果我想使用寄存器的默认值,即连续采样,60Mhz-105Mhz的采样率工作,我可以在硬件reset之后,不配置寄存器,直接读取采样值?
4.关于input CLK 给定时间的问题
Input CLK的给定时间有何要求?如果使用默认寄存器值时,可否在上电的同时就给clk?如果需要SEN有效,配置寄存器,clk时钟又该何时给?手册上说,clk时钟的下降沿,是转换开始的信号。
图4 a
手册上说,为了使input clk 作为数据捕获信号,需要给定一个td的延时(手册第28页,第一段)。原文如图4b。这个延时td我没怎么看懂,还请高手帮助解释一下。
图4b