This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC1282: DAC1282:通讯问题

Part Number: DAC1282

请问下DAC1282的SPI时序是CPOL=0,CPHA=0吗?还有就是此芯片通讯不是全双工的吗?写寄存器的操作码Figure 49. 显示是0100XXXX,但是文字描述却是0010XXXX,到底是哪个为准。现在调试就是SPI通讯芯片每有反应,有参考资料或者评估板吗?

  • 您好,

    SCLK的空闲状态可以是高也可以是低电平,如果SCLK空闲状态是低电平,则SPI timeout功能处于使能状态。如果SCLK空闲状态是高电平,则SPI的timeout功能将被禁用。

    通信是在SCLK的上升沿输入数据,在SCLK下降沿输出数据。通信协议是半双工的,即,同一时刻只能向一个方向上传输数据。

    抱歉,这里有错误,感谢您指出,写的话,第一个操作码应该是 0100 xxxx

    DAC1282 没有发布EVM板,我也没找到相关参考资料,遇到问题您可以首先在E2E 英文论坛(如下链接)和中文论坛搜索有没有类似的问题,或者您也可以将问题具体描述出来发帖子,负责论坛的工程师会给您回复的

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum

    关于SPI通讯芯片每有反应,您可以首先检查下各供电是否正常?您现在要读写寄存器吗?您可以用示波器测量下SCLK, DIN, and DOUT的波形吗

  • 感谢您的回复,问题我这边已经解决了。谢谢!

  • 很高兴您解决了您的问题,感谢您的反馈