我们使用proteus来进行仿真,但是没有找到合适的仿真块,不知哪里可以查到。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,抱歉,ADS1230没有提供关于proteus仿真的files。
一般如果提供了仿真model的话,都会在产品主页上显示,ADS1230 只提供了IBIS model.
给您带来不便非常抱歉。
您好,如果您需要下载IBIS model,建议您在官网的ADS1230的产品主页下载:

IBIS 主要针对信号完整性分析的model,可以使用Keysight's ADS或HyperLynx 软件进行仿真。 如果使用IBIS的话,可以考虑使用它们。