Other Parts Discussed in Thread: ADS1018
我用ADS1018,128SPS,Ain2和Ain3差分输入,20mv(FLUKE 525A提供信号源),SPI发送得到的值在0x09A0到0x0A60之间跳变。
电路是按照ADS1018数据手册上的说明进行设计的。
同样SPI发送过来的ADS1018温度传感器的温度补偿值却很稳定,如果用手指按在ADS1018上,这个值会上升,松开的话会回落。
这至少说明SPI发送对数据本身并没有影响,SPI发送过来的AD值的变化,是因为AD转换结果本身在变化。
那么,对于ADS1018的AD采集这一部分的参数设定,以及电路设计,都有那些需要注意的地方。