This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,ADS121x系列的ADC器件非常老了,所以我查了下,已经没有source code或者EVM GUI可以参考了,EVM也已经过期了。
所以很抱歉。
因为ADC器件很多,能否把您具体的要求描述下,比如和ADC1216一样需要24bit,8通道,采样率有什么要求吗?
具体您是什么应用? 您看下ADS122C04这款是否符合您的应用?
它的example code您参考一下:
您推荐的这一款就可以满足要求 “内部 PGA 提供高达 128 的增益。此 PGA 使得 ADS122C04 非常适合可测量小 传感器信号的 应用 ,例如电阻式温度检测器 (RTD)、 热电偶、热敏电阻和阻性桥式传感器“
我拿来测量热电偶上面的电压信号的 毫伏级别的 AD内部增益128就够了 一路AD测量就行 但是不能要IIC通讯的 因为我有光电隔离器件,需要SPI通讯的球推荐个
您好,单通道的我看了下ADS121x系列的比较多,我找了下ADS1220这款,内部集成PGA,增益能达到128.
或者比较新的这款ADS131M06。 您可以看下它的数据手册。
另外我找到了一份ADS1220 的SPI C程序,希望对您有所帮助: