Other Parts Discussed in Thread: ADS7279
我在使用ADS7279 数模转换器是用的SPI方式读写ADC时,发现datasheet没有提供设置和读取ADS7279的配置寄存器的时序图 。纠结中,希望有关工程师提供意见和方法,非常感谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
结合datasheet: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ads7279.pdf 第三十二页:READING THE CONFIGURATION REGISTER 的说明。
参考读data的时序,见datasheet 第十二、十三页。
(读寄存器的时序和读datasheet的时序差不多,具体见上述的READING THE CONFIGURATION REGISTER 的说明.)
Hi
DSP2812本身带有4mA的上拉下拉驱动能力,不需要额外增加上拉或者下拉电阻。
问题应该是出在控制时序上,你可以依照datasheet上的时序确认,包括SPI的时序。
Hi
建议你到C2000的论坛上也确认一下,SPISON脚为什么会输出一些信号,是否可以避除。
就SPI时序这一块最好是通过示波器确认时序,就会知道是不是DSP1812 SPI口配置问题(延时/上升沿、下降沿的控制),还是程序控制问题(信号之间的时序).