Other Parts Discussed in Thread: LMH6702
首先非常抱歉,不知什么原因图片无法上传。
见手册第16页。
1,关于信号输入电阻大小,对于直流信号,电容相当于开路,电压源短路,输入电阻应该是100欧和右边的电阻网络的并联,应该在100欧左右,我想入口处的100欧接地电阻就是起到阻抗变换的作用吧。
2.那个0.33uF和47欧电阻我理解是一个简单的RC滤波,稳定调零电压的作用。
3.问题就是这个电容,对于AD输入信号肯定是一个高频信号(我测得的信号在100M以内),在算输入阻抗的时候电容应该要看成开路,这样的输入阻抗就是 100和287的并联,就会跟100差很多了。由于我前端是一个无源滤波器,要考虑负载阻抗的大小,这个电路就不太适合。
我现在想的方案就是把调零电路去掉,但又觉得不太好,请问有什么好建议吗?非常感谢!