Part Number: DAC8760
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775
我想用DAC8760输出60mA的横流信号,请问能用3个DAC8760并联实现吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,之前DAC8760的数据手册上是可以采用daisy chain模式,但是发现latch引脚在没有上升沿的时候错误的导致watchdog和CRC 被enable,造成通信失败。
所以后来就把DAC8760 daisychain mode去除了。
您这里提到的三颗DAC8760并联提高输出电流的方法,还没有实际验证过,但是我想是否可以选择一款多通道Iout输出的DAC,比如DAC8775,直接多路输出?
我的目标是要一路输出电流可达60mA的恒流源,而不是简单的多路24mA输出,多通道不是我的需求。能理解我的需求吗?
您好,我的意思是考虑选择一款多通道电流输出的器件,比如每路输出24mA,然后将几路Iout短接在一起,得到Itotal=Iout1+Iout2+Iout3. 这样比使用两颗器件并联,设计相对简单一些。
因为并联使用的话,数据手册中并没有提及,但是理论上两颗器件并联输出提高电流是可行的。