Part Number: ADS1294R
TI的FAE你们好
我最近有一个项目准备用到TI的ADS1294R, 关于这个器件我有以下疑问:
1、中文数据手册第32页提到:

按公式计算,2.4V参考电压、GAIN为6,差分输入信号约为800mV才对。文中300mV是怎么得出来的?
2、按医药行业的标准,肌电采集设备输入短路情况下的本底噪声小于和等于1微伏,对信号电压分辩率小于2微伏。采用ADS1294R是否能达到这个要求?
先谢回复
祝好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ADS1294R
TI的FAE你们好
我最近有一个项目准备用到TI的ADS1294R, 关于这个器件我有以下疑问:
1、中文数据手册第32页提到:

按公式计算,2.4V参考电压、GAIN为6,差分输入信号约为800mV才对。文中300mV是怎么得出来的?
2、按医药行业的标准,肌电采集设备输入短路情况下的本底噪声小于和等于1微伏,对信号电压分辩率小于2微伏。采用ADS1294R是否能达到这个要求?
先谢回复
祝好
您好,
很抱歉回复这么晚!
1、

上面是对应的英文原文,这里的意思应该是在3V 电源供电,基准为 2.4V,ECG 增益为 6时,可以输入300mV的差分信号,或者说在此条件下是可以应用在差分信号是300mV的场合中。
在3V 电源供电,基准为 2.4V,ECG 增益为 6时,满量程输入范围是±400mV,输入300mV的差分信号是没问题的。
2、关于系统噪声,它与供电电压和基准电压的稳定性与干净度有关,需保证它们的质量以避免引入误差;PCB layout设计不好也会引入噪声降低采样分辨率;
另外也有ADC的参数设置有关,比如采样率、data rate 和增益设置等,具体影响变化趋势见datasheet 8.1 Noise Measurements部分 table1~ table4