This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC81402: 关于Sense Pins的疑问

Part Number: DAC81402

以上为DAC81402数据手册中sense pin章节的描述,看了这段文字后,还是不理解sense pin应该怎么用

上图为EVM电路,senseP与DACout用0欧姆电阻连在了一起,senseN通过跳线和0欧姆电阻做了接地处理。

请问sense pin的功能是什么呢?应该怎么用呢

  • 您好,结合Figure8-3 去看,简单来说,Sense和OUTx接在一起的话,可以看到它 和运放的反相输入端通过40Kohm电阻构成了运放的反馈回路。

    sense引脚的作用,当器件刚上电启动时,上电复位电路POR确保所有寄存器为默认值。电压输出缓冲器处于高阻态;然而,SENSEPx 引脚通过一个内部电路连接至放大器输入
    40kohm 电阻。如果 OUTx 和 SENSEPx 引脚连接在一起,则 OUTx 引脚为 也通过反馈电阻器连接到同一节点。该节点会受内部电路和保护
    使得这个节点电压稳定至在GND 和基准输入之间的值。