Other Parts Discussed in Thread: ADS8472, ADS930
问题一:看了几个ADS的芯片电源与地之间都给出了这样的图,而在DA芯片的技术手册中就看不到这样的,还有AD中GND有区分嘛数字地和模拟地,按这两个图给的意思,26和27是模拟的电源和模拟地,其他三个引脚是数字电源和地,而在DA芯片中很明显的标注DGND,AGND,这是为什么呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. ADC中也有明确的标识,只是因为你看的这个型号datasheet中没写,比方ADS8472就有分AGND和BDGND;
2. 对于GND如何PCB布线,一般ADC的datasheet上都有写。其实对于这些低速ADC,经验不足的话,就连到一起,铺整块地还好些。
一般情况下,AD和DA中的数字地和模拟地是分开的,主要是为了减少数字信号和模拟信号间的相互干扰。因此最好将两个GND分开接,最终再汇总。
采样速率达到多少才能算是高速AD呢?一般国内能申请到的也在几十MSPS吧,只是看到好几个datasheet上都没有标记AGND和DGND,然后最后又给了那样的图,结合我自己的所学,AD转化时,数字地该和模拟地分开接,最后再汇合,但是没搞清楚哪个是数字地,哪个是模拟地,又怎么分开呢,直接连到一起的,输出的数字信号有毛刺,有时感觉该下降的拉低不下来
Hi
一般芯片内部已经有区分数字GND和模拟GND, 并以两个类别的引脚AGND, DGND来区分开, 极少数AD/DA芯片有在芯片内部已经将分数字GND和模拟GND连接起来,即便如此,在外部电路仍需要隔离。
数字信号和模拟信号需要用各自的GND Plane, 并且最终需要将数字GND Plane和模拟GND Plane用0欧姆电阻或者磁珠连接起来。
可能是我问的问题不够明确,我是在问,像ADS930这样的AD,并没有标出AGND和DGND,我该如何区分数字地和模拟地,在接电源旁路电容时,模拟段的电路输入端可以把电容一段接在数字地上嘛?按照那个图看应该不可以的,不然28Pin的VDRV要和17Pin的GND接在一起,而不和离的更近的16Pin的GND接到一起。
还有那个0欧电阻的意义和用处是什么,书上也是这么写的,但是都没给出这样用的意义。