Other Parts Discussed in Thread: THS4281, , OPA333, OPA320, REF5050
在上电的过程中,板子先上电,后续接入模拟量,发现 REF跟GND短路,Vref端的电路是 基准芯片出来经过滤波电容到REF端。请问下这个问题怎么解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,可以把参考部分的电路附上看看吗?是不是Vref引脚的输入电流太大了导致。
ADS8867的Figure56和Figure57给出了Vref的典型电路,基准芯片出来之后经过精度运放THS4281+OPA333组成的复合架构设计,这样用更低的功耗实现最佳的DC和AC 性能。
THS4281低输出阻抗使其成为驱动高容性负载以调节ADC参考输入电压的较好选择。而OPA333的偏置和温漂性更好了校正了直流特性。
建议按照数据手册的电路去设计。
REF端的输入电流是否有测?另外,我建议在基准和Vref之间加一个buffer比如OPA320或者数据手册中的设计来驱动容性负载,并且实现阻抗变换使得Vref和低阻抗源连接。
如若根据数据手册中的设计来驱动的话, 是否直接替换REF5050即可,我需要5V基准。
如若根据数据手册中的设计来驱动的话, 是否直接替换REF5050即可,我需要5V基准。
可以的,THS4281是宽电压供电范围(单电源2.7V~16.5V ),并且是轨至轨输入输出,所以即使THS4281是5V供电,REF5050输出的5V也是可以直接接到THS4281的。