Other Parts Discussed in Thread: DS90CR288A, SN74AVC16T245, SN74AVC20T245, SN74AVCH16T245, SN74AVCH20T245
各位大侠
首先说的是小白一枚,慎喷
先说具体的应用吧,应用于图像采集中,用的是cameralink的相机进行图像采集的,lvds转ttl/cmos芯片是用的TI是DS90CR288A,转换后的是3.3V的控制、数据和时钟信号,现在要将采集到的图像信号传送到FPGA中进行图像处理,FPGA用的是V6系列的,供电电压是2.5V
存在电压不匹配的问题,然后想采用电平转换芯片进行转换一下
然后现在存在的担心是:
如果采样频率最高到85MHz,频率大概11ns,对电平转换芯片的延时是要求比较高的,
由于电平转换芯片本身存在 channel-to-channel skew 和 part-to-part skew,如果这个值比较大,比如达到几ns,担心会对时序产生影响,吃掉时序余量,产生采样问题,虽然FPGA对时序可以进行调整,也看到了类似的文献,但是要外加设施测量这个 skew量然后才能补偿,这样外加的会增加系统的复杂性,
所以想采用一款Ti的3.3V-2.5V双向电平转换芯片,然后满足这些要求,要求channel-to-channel skew和part-to-part skew尽量的小一些,当然我知道这个是芯片本身的参数,想让大家推荐一款适合的
谢谢