你好:
有个问题需要麻烦解答一下:
使用ads1292R进行读数据,采用continues模式,datasheet上的时序表示,每个周期从SPI发三个24bit的数据,第一个数据为state,后两个数据分别为ch1和ch2的数据,如果ch1和ch2某个通道关闭后,该通道的数据位全0。
但是我这里的现象是:第一个数据state是正确的,24位数据为 1100+LOFF_STAT[4:0]+GPIO[1:0]+13个0, 但是接在后面的ch1和ch2的数据不对,ch1和ch2的数据和第一个数据state完全相同,即三个数据全是发的state,当state状态改变时,ch1和ch2的数据也跟着改变,总之确定是ch1和ch2的数据保持与state一致。
请各位大侠帮我看看是怎么回事?有没有人遇到过类似的情况?谢谢!