Other Parts Discussed in Thread: ADS1258
之前咨询过ADS1258的硬件问题,首先说明下:调试遇到的硬件问题:
DVDD+3.3V 模拟 +/-2.5V VREFP 0V VREFN-2.5V,之前按照手册里的接法,把晶振的电容和PLLCAP的电容接到VSS,也就是-2.5V,晶振一直不起振!
后来把他们接到DGND上也就是数字地上,就可以起振了。
调试SPI通信的过程中又遇到一些问题,希望工程师能帮忙解答下:
1、CLKIO无时钟输出,32.768K晶振,CLKSEL接低,CLKENB设置高,CLKIO没有时钟输出,不知道是哪的问题啊。
2、数字控制信号,RESET、START、PWDN通过4.7K电阻拉高,DRDY悬空,现在的问题是,上电后,要等半天才能正确的读到ID,之前读全是FF。
而且如果我读、写发错误的指令,就会死掉,一直返回00,必须重新上电才行。
3、发送C0无法复位。
调试不顺利,甚是着急,希望能得到你的帮助。