Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1294, ADS1292R, MSP430F5438, MSP430F5529
查阅资料说ads1298r ECGFE 评估板需要装两个驱动,一个MMB0 一个USBstryx ,按照数据右侧正确连接电板后,接上电脑(win7 64位)。。只能自动安装驱动MMB0。。而不能自动安装后者,这是什么原因,软件右上角显示绿色字体DSP not ready,应该怎样处理?谢谢各位老师。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1294, ADS1292R, MSP430F5438, MSP430F5529
查阅资料说ads1298r ECGFE 评估板需要装两个驱动,一个MMB0 一个USBstryx ,按照数据右侧正确连接电板后,接上电脑(win7 64位)。。只能自动安装驱动MMB0。。而不能自动安装后者,这是什么原因,软件右上角显示绿色字体DSP not ready,应该怎样处理?谢谢各位老师。。
首先谢谢Martin老师,
手动安装过驱动后,板子确实和电脑连接上了。。但紧接着好多问题又来了:
1,、Device ID识别错误,经常识别成ADS1294
.。。
2、Device ID识别正确后,读出的心电图形好像不对,如图
(PS:心电发生器用的是FLUKE MPS450)
3、使用ADS129xECG-FE软件时,能不能在线更改ADS1298R的内部寄存器,进行各种测试(我在电脑上对ADC Register/Register Map 进行更改操作,无反应)?如果不能应该怎样做?
4、我要用MSP430单片机驱动ADS1298R(430只作为透传媒介使用,只将SPI收到的数据装换成UART串口数据传到电脑上),如何观测输出数据,还是用ADS129xECG-FE这个软件吗?如果是,MMB0母版识别怎么办?如果不是,应该是哪个软件,请指教?
望抽空答疑,谢谢。。
Hi Puling,
请问你现在安装的ads1298r ECGFE软件是什么版本的?
ID识别错误,好像是被干扰了,请问你的MMB0到电脑的连接线用的是配套的吗?
寄存器在软件中的ADC Register/Channel Registers菜单,ADC Register/GPIO and OTHER Register菜单 下进行设置试试。
如果你采MSP430去将ADC的输出传到电脑上,那么电脑上需要自己用软件编写程序去观测输出数据,不能再用ADS129xECG-FE软件,因为ADS129xECG-FE软件与MMB0母版是配套使用的。
顺便问一下,你这个应用用串口传输速度上能满足要求吗?是否需要考虑用MPS430F5xxx或MSP430F6xxx这种带有USB接口的MCU?
Hi Martin,
我已经知道寄存器怎么设置了,自己摸索出来了,还是很感谢你的回复。。数据线是从实验室找的,一根蓝色的线,不知道是不是配套的。串口速率问题之前确实没有考虑到,不过正巧我们用的430就是MSP430F5438这一款,我见到过TI有一块ADS1292R的板子,那个板子的CPU就是MSP430F5529系列的片,和那块板子好像也有一个配套的软件,可不可以使用那个配套软件?
哦, 对了,我现在用的软件是ads129xecg-fe-setup-1.1.1.exe这个。。官网上ADS1298R下面那个软件已经不能下载了。。
Hi puling,
建议用带屏蔽的,带磁环的USB线连接MMB0母版和电脑,以降低干扰。
之所以说ADS129xECG-FE软件与MMB0母版是配套,是指MMB0母版上的程序能与MMB0母版进行通信。ADS1292R的板子的情况是一样的。所以如果你用MSP430F5438作为MCU,那么无法使用ADS1292R评估板的配套软件。
不过我觉得很奇怪,为什么你一定要用评估板的配套软件呢?这个软件只是配合评估板做个芯片的基本功能演示。你做应用的时候应该还要修改、添加很多功能,所以还是建议自己开发上位机软件去读ADC数据、实现其他产品的功能等