Other Parts Discussed in Thread: ADS1282
ADS1282采集过程中两个通道能够切换做成双通道采集两路数据吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
不很明白你的意思,是两路同步采样的意思吗? 因为这个是双通道的ADC,自然可以采双通道数据,所以我猜测你想要的是同步采样的功能,就是两个结果是同个时刻采样的值。 这个片子不支持同步采样。
可以切换,但是请注意SD型ADC的滤波器建立时间,SD型ADC不同于SAR型ADC,能够快速切换,例如100k的SAR在两通道切换时,每通道都是50kHz,但是SD型不一样,您要看他的滤波器建立时间,切换速度会远小于转换速度的。
你好,我的意思是把采样率设2K,想使A和B都有1K的采样率。两个通道循环采集,采一次A通道,再采一次B通道......然后循环。
我的配置是2KSPS ,其他默认。
您好,可以轮换采集的呀,只不过由于滤波器建立时间的问题,导致轮换采集速度会大大下降而已。这是SD型ADC的共同特点,如果您想保证速度,可以使用多片同步采集。
如果回答解决了您的问题,请点击“是”,谢谢!
这样方便我们结贴,谢谢!