最近在调试ADS1262芯片,读写应该没问题,因为我先将需要修改的寄存器修改好,然后再去读出来,读出来的数跟我写进去的数是一致的,这样说吗读写寄存器的函数是没问题的,但我发送了开始转换命令之后,用示波器观察,始终不见DOUT变低,这样就产生不了中断,还请指教,感激不尽.配置代码如下:
/*配置寄存器,如果没有配置的,就采用默认的配置*/
test = 0x00;
ADS1262_Write_Register(Reg_SPI,1,&test); /*禁止返回状态位和CRC校验位*/
test = 0x40;
ADS1262_Write_Register(Reg_MODE0,1,&test); /*单次转换模式*/
test = 0x70;
ADS1262_Write_Register(Reg_MODE2,1,&test); /*使能PGA,PGA=128,数据输出速率为2.5Sps*/
test = 0x89;
ADS1262_Write_Register(Reg_INPMUX,1,&test); /*AIN8为正输入,AIN9为负极输入*/
test = 0x01;
ADS1262_Write_Register(Reg_REF,1,&test); /*外部参考电压(AIN0,AIN1)*/
delay_ms(1000);
ad_write_byte(COMM_START); /*开始转换数据*/