Other Parts Discussed in Thread: ADS8365
近期在使用ADS8365芯片,采集A通道中2个通道数据,使用循环模式采集,即A2A1A0=110;
设置如下:1. 使用外部1MHZ晶振,工作电压3.3v;
2. 控制HOLDA来启动转换,HOLDB和HOLDC接电阻到3.3V;
3. BYRE和ADD下拉GND;
4. 循环6次读数据,每次读数据间隔大概500ns;
在使用中经常碰到上电使用正常,运行一段时候后芯片开始发烫,烫到能闻到烧糊的味道,手放不住上面,
断点重新上电运行正常,这个现象一天8小时能碰到几次;换过ADS8365芯片,换过PCB板,现象还会出现;
请问这个是什么情况?