This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC3174: DAC1 DAC2模拟输出信号不同步

Part Number: DAC3174

E2E团队您好,

我的客户遇到了一个问题:

DAC1 DAC2模拟输出信号不同步(单片两通道输出同步)。 目前在DAC芯片管脚测量FPGA输入给DA1和DA2的DATACLK和 DATA信号均为同步对齐状态,SYNC1、SYNC2信号对齐(脉冲上升沿),ALIGN1、ALIGN2信号对齐(脉冲上升沿),模拟输出存在相差。Datasheet上对于ALIGN信号如何使用不太清楚,想实现两片DAC同步输出,是不是使用上有什么问题?
其中DAC采用默认寄存器状态模式,NORMAL Dual Sync模式。上电后对DAC进行复位后即使用默认状态开始工作。

https://www.ti.com/lit/an/slaa584/slaa584.pdf 这个文档我看了,但是看不出,如果想确保DAC 模拟输出没有相差,具体进行哪些配置?技术工程师能否帮忙整理出来,我去检查一下。

请看看能否提供支持。