TI网站给出的 ads1298 PACE Detect 解决方案,通过仿真效果不错,可实际做到电路中,微分电路输出干扰实在太大,连20mv左右的起搏脉冲都被淹没在干扰中,别说检测出2mv的信号了。电路如下
我用的运放是OPA348,您提供的电路与我目前用的大同小异,其中的电容、电阻值我也经过多次调整,也用过您给出的值,效果不是很好。
在 ads1298的PACE_OUT端口输出前,有个PACE Amp,这个电路相当于有一个Vref基准电压时(AVDD-AVSS)/2,如果我的PACE detect电路与里面的PACE Amp共电共地,都是AVDD、AVSS,那么如果PACE detect电路的Vref不与1298内部的Vref连接,而只采用电阻分压,那么两个Vref毕竟会有差别,这是否是PACE detect电路第一级微分电路的干扰来源呢?