This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1247 ISSUE

Other Parts Discussed in Thread: ADS1247

目前使用TI-M4對ADS1247在讀資料上有一些問題請教,在DOUT回傳24Bit(MSB-Mid-Byte-LSB)時量到的前二個Byte是一模一樣的,

不管怎麼改變電位差,DOUT回傳前二個Byte是一模一樣的不知問題在哪???

REFP0--2.5v

AIN1-----0~~~2.5

AIN3---GND

以下是我程式的大概流程

Step1   配置register

SPI2_Buffer_Tx[0] = 0x40;    //write (register 0)
 SPI2_Buffer_Tx[1] = 0x03;    // nuber - 1 (4)
 SPI2_Buffer_Tx[2] = 0x0B; //MUX0      
 SPI2_Buffer_Tx[3] = 0x00; //VBIAS
 SPI2_Buffer_Tx[4] = 0x00; //MUX1
 SPI2_Buffer_Tx[5] = 0x06;//0x06; //SYS0  320 SPS
 SPI2_Send_Data(6);
  while(SSIBusy(SSI3_BASE))
         {
         }

Step2  

SPI2_Buffer_Tx[0] = 0x13; //Read Data Once
 SPI2_Send_Data(1);
  while(SSIBusy(SSI3_BASE))
         {
         }

Step3 

 SysCtlDelay(20000);
 SPI2_Send_Data(3); //no operation
 SPI2_RxIdx = 0;
 while(SSIBusy(SSI3_BASE))
          {
          }

附件

綠色線---SCLK

黃色線---DOUT

 

  • 你好,

    我想和你确认几个问题:

    1.写入波形是否是ok的?

    2.读数据时,有没有注意第一帧是写地址,第二帧开始才是读数据。

    3.有没有注意到SPI的四种模式问题。

  • 你好,

    REFP0--2.5v

    AIN1-----0~~~2.5

    AIN3---GND

    是什么意思?参考是REF0,2.5V,输入是AIN1和AIN3,差分输入?要注意数据手册中有共模输入范围的限制。AVSS+0.1+VIN*GAIN/2~AVDD-0.1-VIN*GAIN/2,如果你是差分输入的话,需要提供一个合适的偏置电压,满足共模的要求。

  • Hi,

    REFP0--2.5v是參考電壓,AIN1、AIN3 是差分

    寫入的波形是正確的,目前作法是只讀一筆資料,

    所以在讀資料前會先送一個 0x12 or 0x13(讀單筆)

    後再送3個bytes此時ADS1247相對回應3個bytes

    這3個就是我要的資料,不知我的說法正確,目前

    問題解決了,應該是我的Rx-FIFO的問題,我一開

    始沒有把FIFO做清空的動作,此問是已解決,謝謝