Other Parts Discussed in Thread: AMC1204
AMC1204 和 AMC1204B, 这是一款适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的隔离模拟信号采集器件
特点是: 这是隔离型(ΔΣ)1位数字调制输出模拟信号转换器件,能工作在 20Mhz 时钟频率下。内部采用氧化硅(SiO2) 绝缘数字隔离技术, 具有很强的抵抗磁干扰的能力。 此隔离技术已证实能提供隔离电压达 4000VPEAK(AMC1204) 和 4250VPEAK(AMC1204 B), 符合 UL1577 、 IEC60747-5-5 和 CSA 标准规范。
AMC1204 和 AMC1204 B 提供单片测量一个隔离的分流电阻上的 ±250mV 范围内的小信号的解决方案。 这类分流电阻典型应用于马达的控制器中电流检测,绿色的能源系统、和其他的工业应用。 AMC1204 和 AMC1204B 差分输入容易地对分流电阻连接,或其他的微小信号源。内部的参考省去外围部件。能够工作在 78kSPS 的数据率。
器件工作需要隔离的模拟信号端提供(AVDD)5V 的外部电源。AMC1204 和 AMC1204 B 工作温度范围 -40℃ 到 +105℃, 并有 SO-16(DW)和 SSO-8(DWV)两种封装形式。
下面时器件的内部原理框图.
特别要指出: 区别于传统的 ADC 器件, ACM1204 的特点时将模拟信号转换成一位数字信号(PWM 脉宽)信号的.
下面是输入信号于脉宽调制对应关系.