This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1120: 使用的是ADS1120的 二线制测温原理图

Part Number: ADS1120

#include "ADS1220.h"
#include "spi.h"
#include "main.h"
#include "math.h"
#include <stdio.h>

#define R_ref 20000
#define ADS1120_MAXCODE 32768

void ADS1220AssertCS(int fAssert)
{
		if (fAssert)
			CLR_CS1; 
		else
			SET_CS1; 
}
void ADS1220SendByte(unsigned char Byte)
{	
	HAL_SPI_Transmit(&hspi2,&Byte,1,10);   
}
unsigned char ADS1220ReceiveByte()
{
	unsigned char SData = 0xff ,Result = 0;

	HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi2,&SData,&Result,1,10);

	return Result;
}
/*
******************************************************************************
 higher level functions
*/

void ADS1220ReadRegister(int StartAddress, int NumRegs, unsigned * pData)
{
   int i;
	/* assert CS to start transfer */
	ADS1220AssertCS(1);
 	/* send the command byte */
	ADS1220SendByte(ADS1220_CMD_RREG | (((StartAddress<<2) & 0x0c) |((NumRegs-1)&0x03)));
   	/* get the register content */
	for (i=0; i< NumRegs; i++)
	{
		*pData++ = ADS1220ReceiveByte();
	}
   	/* de-assert CS */
	ADS1220AssertCS(0);
	return;
}
void ADS1220WriteRegister(int StartAddress, int NumRegs, unsigned char * pData)
{
	int i;
   	/* assert CS to start transfer */
	ADS1220AssertCS(1);
   	/* send the command byte */
	ADS1220SendByte(ADS1220_CMD_WREG | (((StartAddress<<2) & 0x0c) |((NumRegs-1)&0x03)));
    /* send the data bytes */
	for (i=0; i< NumRegs; i++)
	{
	ADS1220SendByte(*pData++);
	}
   	/* de-assert CS */
//	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET);
	ADS1220AssertCS(0);
	return;
}
void ADS1220SendResetCommand()
{
	/* assert CS to start transfer */
	ADS1220AssertCS(1);
   	/* send the command byte */
	ADS1220SendByte(ADS1220_CMD_RESET);
   	/* de-assert CS */
	ADS1220AssertCS(0);
   	return;
}
void ADS1220SendStartCommand()
{
	/* assert CS to start transfer */
	ADS1220AssertCS(1);
    /* send the command byte */
	ADS1220SendByte(ADS1220_CMD_SYNC);
   	/* de-assert CS */
	ADS1220AssertCS(0);
    return;
}
void ADS1220SendShutdownCommand()
{
	/* assert CS to start transfer */
	ADS1220AssertCS(1);
   	/* send the command byte */
	ADS1220SendByte(ADS1220_CMD_SHUTDOWN);
   	/* de-assert CS */
	ADS1220AssertCS(0);
    return;
}

/* ADS1220 Initial Configuration */
void ADS1220Init(void)
{
	uint8_t ch_cfg[4]={ADS1220_MUX_1_0|ADS1220_GAIN_1|ADS1220_PGA_BYPASS, ADS1220_CC|ADS1220_DR_1000, ADS1220_VREF_EX_DED|ADS1220_PSW_SW|ADS1220_IDAC_100|ADS1220_REJECT_BOTH, ADS1220_IDAC1_AIN3|ADS1220_IDAC2_OFF|ADS1220_DRDY_MODE};
//	uint8_t ch_cfg[4]={ADS1220_MUX_0_G|ADS1220_GAIN_1|ADS1220_PGA_BYPASS, ADS1220_CC|ADS1220_DR_20, ADS1220_VREF_INT|ADS1220_PSW_SW|ADS1220_IDAC_OFF, ADS1220_IDAC1_OFF|ADS1220_IDAC2_OFF};

	ADS1220SendResetCommand();//¸´Î»
  HAL_Delay(100);
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_0_REGISTER,4,ch_cfg);//ÅäÖÃ4¸ö¼Ä´æÆ÷
	HAL_Delay(100);
	ADS1220SendStartCommand();
}
 
long ADS1220ReadData()
{
	long Data;
//	unsigned int cfg[4];
	/* assert CS to start transfer */

	ADS1220AssertCS(1);

	/* send the command byte */
  ADS1220SendByte(ADS1220_CMD_RDATA);
	/* get the conversion result */
//#ifdef ADS1120
//  ADS1220ReadRegister(ADS1220_0_REGISTER,4,cfg);
	Data = ADS1220ReceiveByte();
	Data = (Data<<8) | ADS1220ReceiveByte();
	/* sign extend data */
//	if (Data & 0x8000)
//		Data |= 0xffff0000;
//#else
//	Data = ADS1220ReceiveByte();
//	Data = (Data << 8) | ADS1220ReceiveByte();
////Data = (Data << 8) | ADS1220ReceiveByte();
//	/* sign extend data */
//	if (Data & 0x8000)
//		Data |= 0xffff0000; 
//#endif
	/* de-assert CS */

	ADS1220AssertCS(0);

	return Data;
}
当按照原理图和代码配置完成后,并没有电流源的输出,而且测不到准确的代码,一直在变动

  • 您好,

    没有电流源的输出”,这很可能是寄存器没有按期望值写入,建议您先验证寄存器写入后可以正确读出写入值,最好的检查方法是使用示波器或逻辑分析仪抓取SPI通信波形,看SPI通信时序是否正确或通信波形上是否存在干扰?

  • 所有寄存器在配置后,都使用了读寄存器函数 ,发现其读出来的数和我配置的一样

    但是在示波器抓取SPI波形时,一个CS周期内有8个字节的SCK信号  请问是怎么回事

  • ADS1120的4个寄存器分别配置的是什么?您是怎样确定没有电流源输出的?

    但是在示波器抓取SPI波形时,一个CS周期内有8个字节的SCK信号  请问是怎么回事

    此时进行的操作是什么?是读取转换结果还是读或写寄存器?

  • 配置为输出电流为100uA  在AIN3引脚输出 ,请问一下这个电流输出的话 是一个持续输出还是短暂瞬间输出,并且这个芯片如果损坏了  能检测出来吗

  • 四个寄存器分别配置为  61  04  5B  82,原理图中 当配置完后 电流有输出的情况下  那个参考电阻 20K的两端应该有2V的电压,但是实际中测不到  为0V

  • 如果寄存器配置有输出且不改变的话,IDAC电流是一直有输出的。

    如果芯片损坏了不能输出电流了,那就检测不出来了。

    看寄存器配置没问题,测试参考电阻20K两端电压时,NTC是否正确连接了?IDAC电流是通过NTC传感器流入到20K参考电阻的,如果NTC连接没有给IDAC电流形成回路,那测电阻两端也是测不出来的。

    如果怀疑芯片损坏,那换一块板子或换一片 ADS1120,使用相同的寄存器配置,是否可以测到电压?