Other Parts Discussed in Thread: DAC7750
大家好,请教一个问题,敬请不吝赐教。
我正计划使用DAC7750电流型DAC芯片,当作一个恒流源来使用。其输出范围可设置为0~20mA。 其电流输出脚Iout所接的负载RL变化范围比较大,从短路到开路均有可能。
我的问题是:
(1)当负载电阻为零,即Iout短路时,此时的输出电流仍然是我设置的某个电流值吗?如0.5mA?
(2)当负载电阻断开,即Iout开路时,此时,Iout脚的电压是多少?是手册中说的AVDD - 2V吗?
非常感谢!