在六线制传感器的使用中,通常将传感器的反馈端接到AD芯片的REF+-端,这样可以避免线损带来的比例误差。由于我的特殊应用,传感器的线比较长,所以想坚持采用六线制的方式来实现一个称重的应用。
我的方案是将四个传感器分别读取进来,然后通过软件实现四角调平功能。这个时候就遇到了一个困惑,单个传感器应用时,可以将该传感器的反馈端接到REF的正负端,但是我用ADS1234的时候,四个传感器输入,共有个传感器的反馈端返回,这四个反馈端又怎么和AD芯片的REF正负连?
还是说,需要实现这种应用,就必须用四片ADS1232?