Other Parts Discussed in Thread: ADS8412, ADS8422
大家好;
我现在需要如附件所示中,convert时间越小越好的adc芯片,多谢了啊,其中convert时间能够小于500ns,当然convert时间越短越好了啊,不知各位大神能不能推荐几款,不胜感激啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
请问你的ADC是用在什么应用中,需要多少位数的,对供电有没有要求。
PS: 貌似看不到你的附件
BR,
Mike Wang
楼主你好,
我看到你的附件了。convert时间取决于ADC内部转换时钟的频率和ADC的位数。
根据你的附件来看,你要的ADC是16位的ADC,而SAR ADC的转换时钟大多都是内部集成的,不能通过外部配置。
因此在选择的时候,你可以尽量选择采样率高的ADC,一般转换时间都会比较小。
此外,有很多SAR ADC都能满足你的要求,如果要为你推荐,方不方便说一下你的应用背景。多少伏供电,差分输入还是单端输入,信噪比要求如何,有无温度范围要求等等。我先列上几个,你可以先自己看看。
ADS8412 (400ns)/ADS8422 (180ns)/ADS8410 (391ns)
BR,
Mike Wang
不好意思,没说清楚开始,是应用在手持仪器上的,5v供电,单端输入的,信噪比70snr以上,温度常温就是,无其他特殊要求。多谢了啊