Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, MSP430F449, DXP
ADCPro 是什么?
精确数据转换器 Wiki
ADCPro 是什么?
- ADCPro 是一款基于 LabVIEW 的工具,能够与各种 ADSxxxx 器件配合使用,让您无需编写自己的代码即可评估数据转换器的性能。我们提供各种测试插件(示波器、FFT 以及直方图等)帮助用户评估器件性能。ADCPro 软件配套提供一款名为 Triple Gen 的测试 EVM。有了 Triple Gen,您可使用任何测试插件对工具本身加以了解。
在哪里可以找到最新版本的 ADCPro?
- 很简单!访问 www.ti.com/ADCpro。
什么是 EVM 插件?
- 当新器件在 ADCPro 中得到支持时,就会为特定 EVM 创建一个插件,用以凸出显示该具体转换器的特性。我们不仅会尽量涵盖尽可能多的器件特性,而且仍将保持产品说明书的规范。我们所能提供的特性或功能有限,因此并非您所设计的任何方案都能实施。
EVM 与 EVM-PDK 之间的区别是什么?
- 评估板 (EVM) 只是电路板上的一个器件。在大多数情况下,我们的 EVM 包含用来使任何数据转换器依照产品说明书规范运行所需的最少电路。EVM 不提供任何软件,你必须提供自己的主机处理器和驱动器,才能与 EVM 上安装的器件对话。
- EVM-PDK 是整合了特定模块化主板 (MMBx) 的评估板。目前,我们提供有两款 MMB,一款支持 MSP430F449 控制器 (MMB3),另一款则支持 TMS320VC5509 DSP (MMB0)。请注意,不是每个 EVM 都能与每个 MMB 配合使用,我们可根据电路板的速度和复杂性将其配合在一起。
我可以订购 MMBx 吗?
- 不可以,模块化主板不提供独立产品支持。MMB 只与 EVM-PDK 设置一起提供。我们可以为您提供电路板原理图,但不提供单独 MMBx 支持。我们不提供 MMBx 电路板的单独开发平台,这与您看到的 DSP 入门套件或 TI MSP430/Stellaris 微控制器部分有所不同。
我有一款 ADSxxxxEVM-PDK,而且我看到在 ADCPro 中支持一款新转换器,我是否需要订购一款新 ADSxxxEVM-PDK 才能使用该设置?
- 不一定。如果 ADSxxxEVM-PDK 使用您已有的 MMBx,那么只需购买单独的 EVM。控制该软件的 EVM-PDK 插件将在工具下的器件产品文件夹中提供。
可以使用 TripleGen 插件生成外部硬件的驱动信号吗?
不可以。该软件插件只能为测试器生成波形。它不能生成 EVM 或 MMBx 上的“硬件”波形。但可使用 ADCPro 中的文件写入器将所生成的波形存入硬盘,以便其它软件工具使用。
ADCPro 是否与 Windows 7 或 Vista 兼容?
目前,ADCPro 支持 Windows XP SP2 或 SP3 平台以及 Windows 7。Windows Vista 功能尚未测试,仍无法支持。
“Triple-Generator”EVM 插件可创建实际硬件代码吗?
问:我能否使用 ADC Pro 的 Triple Generator EVM 插件生成实际正弦波或可作为部分代码使用的其它数据?
答:可使用数据记录器插件将 Triple Generator 插件生成的数据采集到一个文件中(查看 ADCPro 用户指南,了解更多详情)。采集到的数据与所输入的采样率和频率相对应,因此在为 DAC 应用制作波形表格时必须多加注意。
保存和显示 ADCPro 的数据
问:我想保存来自 ADCPro 的 FFT 数据,以便以后再重新显示,我试着将数据保存为文本文件,但当我重新加载时,出现了如下错误信息:
出现错误,错误代码是 5025,消息:FileReader.lvlib:FindSectionLimits.vi
答:MultiHisto 和 MultiFFT 插件在屏幕顶部都有一个名为“To File”的选项。这可将 FFT 或直方图的处理数据保存为文本文件,您可通过 Excel 数据表或一些其它统计处理工具对其进行操作后,用于外部数据处理。这种文件格式与文件阅读器插件不兼容,无法重新显示所采集的数据。
要想以以后可以重新加载的格式保存数据,必须使用数据记录器插件。如欲进一步了解 ADCPro 中的记录器插件,敬请查看 ADCPro 用户指南。
MMBx 的原理图
问:我在哪儿能找到 MMB0 C 版和 D 版的原理图?
答:请使用与您正在使用的 MMB0 版本相匹配的原理图。版本号可在 MMB0 硬件的丝网印刷位置找到。原理图位于以下网址。
C 版:ftp.ti.com/.../MMB0_Sch_RevC.PDF
D 版:ftp.ti.com/.../MMB0_Sch_RevD.PDF
问:我在哪儿能找到 MMB3 的原理图?
答:该原理图位于以下网址。
ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/ADCPro/Support/MMB3_Schematic.pdf
我在哪儿可以获得插件的 LabView 源代码?
问)我在哪儿可以获得插件的 LabView 源代码?
答)如果您已经安装了插件,那么插件的 LabView 源代码就已经安装在了您的 PC 中。ADCPro 插件被动态地称为 VI,因此在运行插件安装程序时就安装了源代码。
该文件位于程序文件 > ADCPro > 插件 >< ADSxxxxEVM-PDK > 文件夹。目前所有的 ADCPro LabView 源代码都编写在 LabView 8.5.1 中。
注意:请注意不要修改这些文件,因为这可能会导致 ADCPro 错误运行。
注意:所有源代码按照“原样”提供,不支持任何修改。
我在哪儿能获得 ADCPro 插件的固件源代码?
问)我在哪儿能获得 ADCPro 插件的固件源代码?
答)ADCPro 插件的固件源代码可通过在论坛上发帖子申请。
ADS1282EVM-PDK
问题:
在我从 EVM 下拉菜单加载 ADS1282EVM 插件,然后出现一系列消息后,出现了以下消息,我哪儿错了?
- “下载失败……,重置硬件”
- “固件因超时而失败,请重置硬件,继续加载固件。”
解决方法:
出现这种问题最常见的原因是电路板上未连接外部 +/-10V 电源。除了 EVM-PDK 配套提供的墙式电源外,EVM 还需要有一个 +/-10V 电源连接至 MMB0 主板的 J14 上的 +/-VA 引脚。如果没有这个附加电源,软件驱动器将不能加载,EVM 将无法响应 ADCPro。
重要提示:跳线 J13A(MMB0 D 版)必须拆掉,使其在应用 +10V 电源时保持开路。
错误代码 85 是什么意思?
问题:
在 ADCPro 试图读取 EVM 板载 EEPROM 中的内容时,很可能会出现错误代码 85。其原因是:
- 用无效数据编程 EEPROM
- EEPROM 未编程
- 不正确的 EVM 设置或固件加载
解决方法:
现在,我们可提供一种能够绕过这段代码的替代插件。我们正在开发替代插件,因此请将您问题的详细信息发邮件到 adcpro_help@list.ti.com 。