Part Number: TLV1548
你好
最近有个项目生产过程中,有发现2PCS TLV1548IDBRG4 ADC A2通道异常(有做过交叉实验,不良跟着芯片走),其它通道正常. 如下是项目相关原理图,帮忙看下导致异常的可能原因:
其中BAT_MAIN_IN是主电源输入,连接16.8V可拆卸电池 ; VP是受控LDO输出给运放供电(运放的输入先于供电输出).
我们原来有怀疑电池插拔过程中有浪涌导致ADC过压损坏,实际测试在ADC 的A2管脚 并没有发现浪涌电压.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TLV1548
你好
最近有个项目生产过程中,有发现2PCS TLV1548IDBRG4 ADC A2通道异常(有做过交叉实验,不良跟着芯片走),其它通道正常. 如下是项目相关原理图,帮忙看下导致异常的可能原因:
其中BAT_MAIN_IN是主电源输入,连接16.8V可拆卸电池 ; VP是受控LDO输出给运放供电(运放的输入先于供电输出).
我们原来有怀疑电池插拔过程中有浪涌导致ADC过压损坏,实际测试在ADC 的A2管脚 并没有发现浪涌电压.




您好,
设备是一上电就异常还是工作一段时间异常的?如果是一上电就是异常的,那么芯片可能在焊接到板子上之前就已损坏,比如说受静电打坏。
如果是工作一段时间异常的,那么芯片输入管脚要么过流损坏要么过压损坏:

VP电压是8.8V是吗?不建议ADC前端运放使用超过其VCC(这里是5V)的电压供电,否则的话,ADC输入端需要加保护电路,因为您无法保证运放的输出小于5V。以下视频讲了ADC输入保护电路的设计以及元器件的选择,您可以参照设计:
刚生产好是OK的,工作一段时间后异常,我们也怀疑是电池插拔过程中有过电压导致ADC失效,但是没有抓到稳定的过压信号,会不会是示波器规格问题,不一定能全部抓到过压信号?另外,我们尝试在ADC输入管脚,接入5-15V的过压脉冲信号,发现8.5V时运放损坏,15V是ADC失效. 还有就是,用稳压源模拟电池输入,反复插拔20次左右,有发现1pcs ADC失效,偶尔可以抓到10V左右的过压信号,us级别.
但是没有抓到稳定的过压信号,会不会是示波器规格问题,不一定能全部抓到过压信号?
是的,与示波器的分辨率有关;
运放的供电VP是8.8V没错,但是运放的输入电压,不超过3V, 如果没有保护,会导致ADC输入的电压超过5V吗?
这个不确定,但是存在安全隐患,如果ADC前级运放供电电压比较高,大于ADC的承受范围,一般是建议对ADC输入加EOS保护的。
去掉跟随器后,信号源阻抗就会增加,注意下ADC对此的限制:


同时注意稳压管对过压响应的速度比较慢,但具体是什么原因造成管脚损坏的,我不清楚,您可以考虑使用稳压管稳压。

规格书里边虽然有过压,过流的要求,但是并没有表明持续时间,这个损坏的时间大概是多少呢
今天有在ADC输入脚抓到15V左右的电压,时间大概10ns左右,ns级的15V高压会损害导致ADC失效吗
我们不建议瞬态或其他以外的任何情况下超过该absolute maximum ratings 值,absolute maximum ratings 值是保证设备不受损坏的值,保证设备满足数据表规格并保持长期可靠性的最大输入电压是VCC:

虽然瞬态超过绝对最大额定值不会造成设备永久性损坏,但是设备长时间处在这种工作条件下会降低器件的性能。