尊敬的先生:
ADS1263现在终于可以输出数据了,我用的是命令方式. 但是为什么 MOSI(DIN)每个命令周期对应的miso(DOUT)却不一致?
呈现的是每四个周期重复一次,问题出在哪里呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
ADS1263现在终于可以输出数据了,我用的是命令方式. 但是为什么 MOSI(DIN)每个命令周期对应的miso(DOUT)却不一致?
呈现的是每四个周期重复一次,问题出在哪里呢?
使用命令控制ADC转换的话,START pin需要接低电平以避免与命令的竞争。
您是使用哪种转换模式呢?ADC1有两种转换模式:连续或脉冲。 连续转换模式将无限期转换,直到用户停止。 脉冲转换模式在发送启动命令后执行一次转换。 使用RUNMOUNT (寄存器MODE0,bit 6)对转换模式进行编程。
如果您是使用的连续转换模式,您是怎样判断新数据转换完成的?INTERFACE寄存器您配置的是什么?
另外,您是否已确认寄存器可以正确读写,即寄存器写入后可以读出写入值?

目前我仅开通一个模拟通道,可是数据从波形看,每隔三个周期才会有输出,中间两个周期读数据期间,什么信号也没有
很抱歉,没明白您的问题,还是建议您用示波器捕捉完整的命令时序图以查看是否有问题