Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, INA105, THS4031
数据手册上说,MXO和AINO一般都是连在一起的,但要保证Rsource<50Ω,请问这个Rsource是指哪里,怎么理解
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个要看信号源的Spec了,ADS7953 Figure57给出了一个例子,就是CH0~CHn接的sensor,比如TI的INA系列的运放产品,输出阻抗很小,像INA105的输出阻抗只有0.01ohm。
上面也有介绍说这里的THS4031作为一个同相buffer,同相输入端接到MXO端,输出端接到AINP,然后AINP和THS4031的负输入端连接,相当于一个单位增益的运放即可。
谢谢,采用这种方法,会比MXO和AINP直接相连,要好吧,不用考虑Rsource了
谢谢,请问这种方式,是不是比直接连接的方式要好,对Rsource没有什么要求了
你可以这么理解,ADC在采样的时候是需要一定的电流对内部的采样电容进行充电的。
加入你的输入信号的源阻抗很高,那么在ADC进行采样的时候,就无法在采样时间内使ADC内部的采样电容达到外部输入信号相同的电压,这就造成了误差。
可以参考TI资料: http://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2014/09/05/do-i-always-need-an-amplifier-to-drive-my-sar-adc