目前的问题: 1. ADS1205芯片上电后选用内部时钟后(CLKSEL=1),并且chA+接电源的的2.5V的电压,chA-接地,用逻辑分析仪显示CLKOUT的逻辑电平和OUTA的逻辑电平如下图:
现在的问题是输出端的疏密电平不随着电源电压变化,输出的值不对。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前的问题: 1. ADS1205芯片上电后选用内部时钟后(CLKSEL=1),并且chA+接电源的的2.5V的电压,chA-接地,用逻辑分析仪显示CLKOUT的逻辑电平和OUTA的逻辑电平如下图:
现在的问题是输出端的疏密电平不随着电源电压变化,输出的值不对。
您好,电源电压不能为2.5V。AVDD的电压范围为4.5V~5.5V,BVDD 的电压最低也是2.7V,参考电压典型值为2.5V,所以您上面提到电源的2.5V,再确认下供电情况。
目前的问题:
我把输出端的波形采集了一下,波形随采集电压变化而变化,你看看是不是这样的
CLKOUT这个波形出现回沟现象,不平滑,应该是layout有关,阻抗不匹配会导致信号在传输过程中发生反射,出现导致的。
我现在CLKOUT的信号稳定了,我想知道时序图中是上升沿采集还是下降沿采集
从这个时钟可以看出,每两个CLKIN周期,OUTx数据发生转换,这是因为不论是内部时钟还是采用外部时钟,都要经过内部分频器,被2分频后输出。
并且通过时序可以看出不是边沿采样,而是在CLKIN为低电平时转换的。