This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS127L01: 读取ADC数据时DOUT在DRDY拉低之前或第一个SCLK到来之前就已经开始切换

Part Number: ADS127L01


如下图,采用SPI模式配置完之后读取ADC数据时,CS信号持续拉低;在下一个数据帧的第一个SCLK来临之前DOUT就已经开始切换(此时DRDY还未拉低),请问什么原因可能导致这样的结果?

  • 您好,

    请您确认下是否已将设备设置在SPI接口模式?检查下 FORMAT 管脚的电压是多少?

    DOUT的输出每次都是这样吗?SCLK信号看上面有干扰,同时也不确定是不是SCLK上的干扰造成的,SCLK走线是否可以在输出端串联一个几十欧姆的电阻以减小过冲?