Part Number: ADS4225
使用该芯片对正弦波采样,为什么结果会出现如下图片所示的情况?仿佛波形出现了跳跃。 出现该情况的时间间隔和相位差是随机的。

另外VCM引脚的输出电压0.95V是上电时就输出,还是在有了稳定的时钟输入以后才输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,通过波形来看,像是信号线的阻抗不匹配导致信号反射。
Vcm输出应该是等到上电完成稳定之后才会有输出。
谢谢回复。
关于VCM:
我这边观察到的的现象是只有当ADS4225的CLK有稳定的时钟输入后,Vcm引脚的输出才是0.95V。而时钟停止后或者根本未输入时钟的时候,Vcm输出不是0.95V。这是芯片的正常工作状态吗?(我原来以为只要上电,电源稳定就输出0.95V,而与是否时钟输入无关)。
根据转换结果绘制波形异常:
我这边制作的实验板ADC是工作在LVDS模式。测量Vin+,Vin-之间输入的差分信号是标志的正弦波。但是根据FPGA读到的转换结果还原后的波形,就会上面按附件中的形状。您说的信号线的阻抗不匹配是指 哪里? LVDS信号线?
您好,看了您附上的小视频,您可以看下每个不连续的采样点都是在哪里。FPGA本身 内部 BRAM 具有有限的内存深度,无法采集超过一定数量的样本。
如果您采集的样本深度超过BRAM内存深度,那么FPGA仅是重复采样,就会出现这种波形不连续的状况。