Part Number: ADS5546
1、从规格书中没有找到ADC的模拟输入和数字输出的对应关系,请问对应关系如何?
2、我们外部给入0.75V的模拟信号,理论上数字输出应该是多少。

电路图如下:

设置如下:

期待你的早日回复,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我在数据手册中也没看到输出与输入的对应关系,只给出了正输入和负输入过驱的输出code。
这颗ADC比较老了,我去确认一下。给您带来不便非常抱歉。
您好,抱歉关于输出code和输入电压的关系我这边还未收到答复。
另一个问题,我看了下这颗ADC的数据手册,没有提到可以单端或伪差分输入,所以建议还是差分输入。
如果信号源是单端,可以考虑使用全差分运放i将单端信号转化为差分再给ADC输入。
您好,关于您的第一个问题,需要和您确认两个问题:
1.附上的蓝色表格中代表了不同的配置,您使用的是哪个配置,default 这个还是其他?
2. 0.75V输入是DC电压吗?
您好,您的问题正在确认中。
如有答复,会尽快给您答复。