ADC3441芯片采用SPI通信进行寄存器配置,这些配置在配置一遍后,掉电然后再上电需要再次配置寄存器吗。
另外我看到ADC3441有一个相关的ADC3441 EVM板,那块板子可以在官网买吗,我没有找到途径,如果想买的话是不是只能去淘宝买。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是的,掉电再重新上电,寄存器的值会恢复到默认值,所以掉电再上电需要重新配置。
另外我看到ADC3441有一个相关的ADC3441 EVM板,那块板子可以在官网买吗,我没有找到途径,如果想买的话是不是只能去淘宝买。
是的, ADC3441有EVM板,但是产品主页没有给出直接购买的链接。我来问一下相关同事。
为了保证EVM板的质量问题,不建议在淘宝上购买哈。
另外我看到ADC3441有一个相关的ADC3441 EVM板,那块板子可以在官网买吗,我没有找到途径,如果想买的话是不是只能去淘宝买
我去问了下,这个EVM板在系统中找不到了,所以可能已经停产了呢。