我最近在使用TI的一款DAC 60096EVM评估板进行相关实验,这款评估板通过SDM-USB-DIG与计算机之间建立通信。现在我在一台计算机上接入了两个DAC60096EVM评估板,每个SDM-USB-DIG在连接到计算机上时会有一个COM端口,我计划使用不同的COM端口来分别对两块评估板进行通信操作。但是在实际实验中出现了一些问题:当我使用python调用DAC60096EVM.exe并成功与第一块评估板进行数据通信之后,又使用python代码将DAC60096EVM.exe关闭。在这种情况下,SDM-USB-DIG应该只有一个LED灯是亮的,但是奇怪的是,在我使用python关闭DAC60096的GUI之后,SDM-USB-DIG的两个LED灯都是亮的。两个灯均亮是不正常的,我尝试使用ser.close()函数进行COM端口通信的关闭,但是仍然无法实现SDM-USB-DIG指示灯的关闭。当我只利用python代码进行DAC60096EVM的通信,然后手动关闭GUI界面时,一切又是正常的。