Other Parts Discussed in Thread: LDC1314, CDCE913, LDC1314EVM
1、能否提供 LDC1314 的 C 语言驱动?
2、目标 每 1ms 读取 4 个通道一次值。
LDC1314 采样率是 13.3kSPS,写的是单通道。如果需要 1ms内 同时读取 4 个通道的 Data,是否可行。是否 IIC 每读一次数据,至少都要 2ms 后才可以?
Wake-up Time from SD high-low transition to I2C readback 2 ms
3、通过 WEBENCH® LDC1314 可以得到 线圈 和 电感数据,用于设计硬件;得到 Free Field Frequency 是否就用于软件设计?是否有驱动可以直接输入这个参数,完成器件的初始化?
4、如果是 1个通道1Mhz,3个10Mhz;是否可行,如何配置;能否直接用内部晶振,不需要加 CDCE913。内置晶振和用 913 在性能上差异多大?